This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:JTAG 与 XDS110和引导模式的连接

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252818/am2634-q1-jtag-connection-to-xds110-and-boot-modes

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!  

我希望能够澄清引导模式以及与非板载 XDS110调试器的正确接口。

为了在没有 JTAG 连接的情况下从正常启动开始、根据参考设计、我将 PORz REST 延迟。 所有 SOPx 引脚的默认引导将始终为高电平。 延迟电路充电后、输出将为高阻态。  



已连接 JTAG。 我已将 EMU 0:3]连接到 SOPx 引脚、以便在任何引导配置中驱动这些引脚。 我还将 nRESET 连接到 PORz 逻辑以重置电路板。 AUX 连接器上的 UART 直接连接到 AM263x 上的 UART0



我计划对板 单独供电、无需从调试器供电。

那么、一般而言、使用 AM2634进行引导和 JTAG 的正确接口和配置是什么?  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael Reilly、

    "PORz SOP 驱动器 RC 延迟"电路和"SOP 状态驱动器"电路看上去正常。 但所有四个 SOP 引脚默认都已被上拉。 如果未连接非板载 JTAG、SoC 会将 SOP[3:0]读取为1111 ( 有关更多详细信息、请参阅 AM263x 技术参考手册的第5.3.1节)、从而导致启动模式不受支持。 因此、这不是引导的正确配置。 最好设置上拉或下拉、以确保在 未连接非板载 JTAG 时支持的引导模式作为默认模式。

    当非板载 JTAG 连接到 cTI-20连接器时、如果可以根据需要轻松地将 EMU 引脚驱动至逻辑电平、那么这应该是一种强制 SOP 引脚进入所需逻辑状态并选择引导模式的好方法。 请确保 JTAG 器件可以根据 AM263x 数据表在 PORz 到 SOP 锁存的延迟范围内驱动 EMU 引脚 (请参阅 表7-2)。 但在第二个原理图屏幕截图中、我找不到 与第一个屏幕截图中连接到 AM263_SOP[3:0]引脚对应的 EMU[3:0]引脚的网络名称、这将使 EMU 引脚能够驱动 SOP 引脚、如您所述。 请检查一次。 使用 EMU 引脚如果您能够使用 前面提到的所需时序驱动 SOP 引脚、那么这是 通过 JTAG 进行引导和调试的正确接口和配置。

    此外、 我注意到 AM263x 的 B3 (TCK)引脚附近的网络名称为 TCK_XDS11 1 、我想这是  TCK_XDS11的一个拼写错误 0 。 请检查一次。

    谢谢。
    Tejas Kulakarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    感谢您发送编修。  

    我更改了原理图、将所有上拉电阻都设置为 DNP、以便电路板默认使用0000 QSPI 的 SOP 进行引导。 我将使用 EMU 引脚测试 XDS110调试器的时序和控制。  

    下面是突出显示的网络名称。 我为他们命名、确实使用了[0:3]、这就是您可能错过它的原因。  




    感谢大家留意 TCK 行的拼写错误。