主题中讨论的其他器件:AM2634
您好!
我希望能够澄清引导模式以及与非板载 XDS110调试器的正确接口。
为了在没有 JTAG 连接的情况下从正常启动开始、根据参考设计、我将 PORz REST 延迟。 所有 SOPx 引脚的默认引导将始终为高电平。 延迟电路充电后、输出将为高阻态。
已连接 JTAG。 我已将 EMU 0:3]连接到 SOPx 引脚、以便在任何引导配置中驱动这些引脚。 我还将 nRESET 连接到 PORz 逻辑以重置电路板。 AUX 连接器上的 UART 直接连接到 AM263x 上的 UART0
我计划对板 单独供电、无需从调试器供电。
那么、一般而言、使用 AM2634进行引导和 JTAG 的正确接口和配置是什么?