This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:GPIO 上拉/下拉电阻器的典型变化

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1251830/mspm0l1306-gpio-pull-up-down-resistor-typical-variance

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我有一位客户在寻找有关上拉/下拉电阻强度的一些通用指南。 我知道我们引用了一个典型值、但我们能否更清楚地说明典型方差是什么? 是10%吗? 50?  

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南

    关于硬件开发、 MSPM0 L 系列 MCU 硬件开发指南(修订版 A) 是参考文档。

       kΩ±一些高精度电阻器、例如 ROSC 上的100k Ω 0.1% 25ppm、我认为正常 电阻器 适合 上拉/下拉电阻器。 没有特殊要求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    我的意思不是外部电阻器。 在我们的数据表中、我们在第7.10.1节中规定了典型的上拉和下拉电阻。 客户询问、40k Ω 附近的预期或典型变化被视为正常变化。

    穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南

    非常感谢您的详细问题! 只有上拉和下拉电阻的典型值、

    变化应接近于40kOhm 的典型值。 但我们无法预测差异。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,穆南

    我给你们发了邮件讨论这个主题。

    如果您可以接受邮件、请按此主题中的"解决按钮"

    谢谢