This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:RGMII 上的 RX 错误

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1246486/am2434-rx-error-on-rgmii

器件型号:AM2434

您好

 AM64x/AM243x 技术 参考手册(修订版 F)的第3208页上有一些来自客户的问题。

  

 

  

我不确定上面的黄线是什么意思。

1) 1)请解释更多细节?

2) 2)请清楚地说明在 RGMII 模式下通过 Rx 错误获取中断的方法。

3) 3)哪个位特性可用于了解 RGMII 模式下的 Rx 错误状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经开始调查该问题。 请允许我一直到星期五再谈这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好、您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鹤本您好!  

    RGMII RX_ERR 通知是带内通知、与具有专用引脚的 MII 模式不同、它通过 RX_CTL 和 RXC 输入进行指示- RX_DV 在 RXC 上升沿发送、RX_ERR 在 RXC 下降沿发送。 MII 允许计算跨越半字节的多个错误、但 RGMII 模式可能每帧只抛出一个错误。  

    我会在回来时提供更多有关这方面的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RX_ERR 不会影响将数据推入 FIFO。它仅标记 PRU R31寄存器中的 RX_ERR 状态位。 它更新到 SW/FW、以确定如何处理数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nilabh!