This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:FEE 写入周期指导

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252792/tms570ls0432-fee-write-cycle-detemination

器件型号:TMS570LS0432

您好!

如上所述、我们在设计中使用了 TMS570LS0432。 我们希望每隔 XX 分钟将数据写入一次费用、以便计算我们的系统的寿命。   我们想知道每个扇区允许的写入周期数。  

1. 如果我写最多次数到第7组扇区0,那么是否可以  在没有问题的情况下写入第7组扇区1 ?

2.擦除被 视为写入周期?

3.是否每个页面写入都被视为写入周期?

4.每个扇区/总写入周期可能有多少个?

此致、

S·查拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreekanth、

    Unknown 说:

    因此、根据数据表、具有15年数据保持要求的写入/擦除周期对于组7 (数据闪存)为100K、对于组0/1 (编程闪存)为1K。 请注意、这些是我们可以保证的最大周期数 、即使器件在-40°C/125°C 等极端温度条件下运行、并且如果温度正常、可能会产生更多的周期。

    Unknown 说:
    1.  如果我将最大次数写入组7的扇区0、是否可以  在没有任何问题的情况下写入组7的扇区1?

    是的、你可以这么做。 如果您对 sector0进行按扇区擦除和写入、那么它不会影响 sector1。

    Unknown 说:
    2. 擦除是否被 视为写入周期?

    否、这两个周期都不同。

    这意味着我们可以对 Bank0/1 (程序闪存)执行1000个 擦除周期、 对 组7 (数据闪存)执行1000个写入周期、对组7 (数据闪存)执行100K 个擦除周期。

    Unknown 说:
    3. 是否每个页面写入都被视为写入周期?

    否、 它可用于单个存储器单元。  

    例如、 1000个写入周期意味着、我 可以使 存储器的每个单元连续1000次从1变为0、而不会出现任何问题。

    注意:由于器件使用 NOR 闪存、擦除后的默认数据全部为1、因此不可能使电池值从0变为1并且始终为1至0。

    Unknown 说:
    4. 每个扇区/总写入周期可以有多少个?

    我想我已经回答了这个问题。 每个内存单元的写入周期可单独适用。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。