This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PZ:针对 TM4C123GE6PZ IC 的 VDD 引脚推荐旁路和大容量电容器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GE6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252637/tm4c123ge6pz-bypass-and-bulk-capacitor-recommendation-for-vdd-pins-of-tm4c123ge6pz-ic

器件型号:TM4C123GE6PZ
主题中讨论的其他器件: TM4C123

您好!

我正在 为我的设计使用 TM4C123GE6PZ、在 VDD 引脚的参考设计和数据表中找不到去耦电容器值和大容量电容器建议。

对于每个 VDD 引脚、应使用哪种旁路电容器组合。 还建议使用大容量电容器的值和数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 为我的设计使用 TM4C123GE6PZ、在 VDD 引脚的参考设计和数据表中找不到去耦电容器值和大容量电容器建议。

    对于每个 VDD 引脚、应使用哪种旁路电容器组合。 还建议使用大容量电容器的值和数量。

    [/报价]

    您好!

     TM4C123系统设计指南的第3.5节对此进行了详细说明。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma059

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    感谢您提供此链接。