This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:调试器不工作

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252034/tmdsemu110-u-debugger-not-working

器件型号:TMDSEMU110-U

您好、TI 团队:

我们已经订购了3数量的 XDS110调试器、订单号为:T04199521。 项目仍在保修期内。

我们将使用调试器来闪存电机控制器平台中使用的额定工作电压为52V 的微控制器。

其中两个调试器运行良好。 第三个解决方案在闪烁期间首次发挥作用。 下一次,它不工作。

当前没有任何指示灯闪烁、调试器未连接到目标。  

请就进一步行动提出建议。

此致

Abhijith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijith

    您的调试器接口是否与高电压隔离? 您能否查看以下页面中的故障排除步骤?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、我们仅在电路中提供功能隔离。 此外、"高电压"仅为48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、其他两个调试器在我们的电路中也运行良好。 可能是由于调试器的产品质量问题吗? 有可能在我们结束时检验一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从器件连接的角度查找详细信息。 如果我们连接10-20秒的时间、USB 电缆也会变烫、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实看起来是有缺陷的产品。 您可以申请 RMA 并参考此论坛帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gus,谢谢。 我们将申请替换。 您能否告知我们产品是否有维修手册。 我们在任何地方都找不到此内容的原理图和 BOM。