This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Hercules MCU TMS570LC4357设计问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1233982/tms570lc4357-hercules-mcu-tms570lc4357-design-queries

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

我有几个与 TMS570LC4357 MCU 相关的技术问题。 我们正在开发3类医疗设备、并正在研究在我们的产品中使用该芯片。  

  1. 您能否就 HalCoGen 和安全软件产品( 如此处所述)共享 TI 的 MISRA 合规性政策文档
  2.  TMS570LC4357的支持寿命是多久?是否有 NRND 或淘汰此芯片的计划?
  3.  我们在某些 TI 产品的数据表/文档中注意到了这一条款:

    "TI 组件未获得用于 FDA Class III (或类似关系生命安危的医疗设备)的授权许可、除非各方授权官员已经达成专门管控此类使用的特别协议"

    该条款是否适用于 TMS570LC4357 芯片?如果是、执行此类协议的步骤是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      TMS570LC4357的支持寿命如何?是否有此芯片 NRND 或淘汰的计划?

    TMS570器件已推向市场多年、Cortex-R4/R5是非常成熟的架构、具有  SoC 集成功能、可用于深度嵌入式实时和安全关键型系统。 我们没有任何 TMS570器件的 EOL 计划。

    TI 关于标准产品寿命的政策

      如果符合以下三种条件中的任何一种、TI 标准产品就不会被淘汰:

    • 该产品在过去五年内有过销售记录(汽车类产品或高可靠性产品为七年)。
    • 该产品可以生产、并且投入生产的时间不到10年。
    • 该产品目前有任何客户需求。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此条款是否适用于 TMS570LC4357 芯片?如果是、执行此类协议的程序是什么?  [/报价]

    是的、我认为该条款(FSA 3类器件)也适用于 Hercules 器件。  

    Hercules MCU 的开发不符合 IEC 60601系列医疗设备标准。 这些产品针对 IEC 61508和 ISO 26262标准、这两个标准在组件级别针对兼容硬件引入了功能安全要求。 由于 IEC 61508和 IEC 60601具有许多共同的核心概念、因此使用符合 IEC 61508的组件可能有助于减少 IEC 60601系统开发人员的开发工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="564530" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1233982/tms570lc4357-hercules-mcu-tms570lc4357-design-queries 可否分享 TI 的 HalCoGen 和安全软件产品的 MISRA 合规性政策文档( 如此处所述)

    我没有此政策文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为该条款(FSA 3类器件)也适用于 Hercules 器件。  

    谢谢 QJ。 我们如何执行本协议?  

    我没有此政策文档。

    根据 我在帖子中的此链接、TI 的有人建议可以共享该页面。 我们可以得到一份吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与团队成员核实后、我们在您的查询中未提及政策文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何执行此协议?  [/报价]

    我很抱歉我不知道答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 将我的问题转给负责处理此问题的人员? 我们有兴趣在 III 类医疗设备中使用您的产品、但我们需要知道其中涉及的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来咨询营销团队、看看他们是否知道该流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    很抱歉我的延迟响应、我尚未找到在 FDA III 类医疗器件中使用 TMS570的执行协议的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    如果客户希望在 FDA 3类医疗设备(生命攸关的)中使用我们的某个产品、TI 法律部门需要参与并了解我们的参与。   

    您可以在 TMS570LC43x Launchpad 上评估 TMS570LC4357及其功能安全包(SDL、HalCoGen、CSP 等)。  

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL2-570LC43

    https://www.ti.com/product/TMS570LC4357?keyMatch=TMS570LC4357&tisearch=search-everything&usecase=GPN#software-development

    一旦您决定为您的产品使用 TMS570 MCU、我们的营销团队将会与我们的法律团队一起启动该流程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、感谢您更新 QJ。 您能否为营销或法律团队提供联系方式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们来讨论离线问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    我有一个朋友的请求,所以你可以给我发送你的电子邮件地址在那里。