This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:作为图像一部分部署的 SimpleLink SDK

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252962/simplelink-msp432-sdk-simplelink-sdk-deployed-as-part-of-image

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好

我希望有人能回答我关于 TI Code Composer Studio 和 MPS432-SDK 软件的问题

该软件已添加到我们的实验图像中、学生在其中使用 MSP432板。

我认为我是在安装 TI CCS 软件后成功安装了 SDK 软件。  但是、一旦新配置文件登录到 Windows 计算机、似乎还需要执行其他手动步骤来使用它。

如何在安装阶段避免或纠正这种情况?


在图像捕获之前、如果 我在配置文件下登录并手动执行此步骤、这些更改是否会应用于默认用户、以便登录的任何新用户会自动采用此操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我希望有人能回答我关于 TI Code Composer Studio 和 MPS432-SDK 软件的问题

    您好!

     您在谈论什么 MSP432? MSP432E 或 MSP432P。 您刚才打开了 POST A、又询问了有关 MSP432P 的信息。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252939/tm4c1294ncpdt-using-ssi-and-gpio-edge-interrupt

    如前所述、这是一个已停产的 MCU、我们 在 e2e 上既没有可用于此 MCU 的 LaunchPad、也没有任何技术支持。 因此、请阐明您指的是哪种 MCU? 如果您谈论的是 MSP432P、那么我强烈建议您考虑替代 MCU、如 TM4C123。 许多大学都使用 TM4C123作为嵌入式编程的入门课程。  

    我认为我是在安装 TI CCS 软件后成功安装了 SDK 软件。  但是、一旦新配置文件登录到 Windows 计算机、似乎还需要执行其他手动步骤来使用它。

    如何在安装阶段避免或纠正这种情况?


    在图像捕获之前、如果 我在配置文件下登录并手动执行此步骤、这些更改是否会应用于默认用户、以便登录的任何新用户会自动采用此操作?

    [/报价]

     对于您在此处讨论的额外手动步骤以及新用户登录将如何影响 CCS 启动、我大错特错。 您能显示一些屏幕截图来了解看到的内容吗?