This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:用于快速数学计算的链接器文件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252985/am2634-q1-linker-file-for-fast-math

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

您好!

是否可以将 ti_arm_trig 库与空示例 SDK 工程随附的链接器文件一起使用? 我收到与 "trigText"和"trigData"部分相关的错误。 如果没有、您能否与 ti_arm_trig lib 一起使用链接器文件、或者告诉我可以在哪里找到它?

此外、您是否有有关如何设置链接器文件以将代码复制到闪存的示例?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、

    在 SDK 中已经有一个使用这些的示例、并且该示例的链接器文件已声明了这些段。

    请在 mcu+SDK 中的路径下找到示例-> examples/mathlib/benchmark/mathlib_benchmark.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Kowshik。

    如果可以使用 QSPI 闪存写入/读取的替代方法、您能否与我分享一个示例来说明如何设置链接器文件以将代码复制到闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、

    抱歉、我们没有任何此类示例或链接器。

    谢谢