This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1303:运算放大器、峰峰值输入噪声电压

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1248685/mspm0l1303-opamps-peak-to-peak-input-noise-voltage

器件型号:MSPM0L1303

我们正在使用 MSPM0L130x 设计传感器解决方案。 计划将内部运算放大器用于模拟电路。 不过,我们一直未能在芯片的电气特性中找到计时器。 您能否向我们提供 Vn (pp):从0到1Hz 以及从0到10Hz (以 uV 峰峰值为单位)的峰间输入噪声电压。

此参数与 EN 不同、后者表示 输入电压噪声密度 、单位为 nV/√Hz。 EN 表示白噪声、而 VN (pp)表示1/f 噪声。  

我特别需要 Vn (pp)值、因为我们打算在 Vn (pp)是主要噪声源的电路中使用内部运算放大器。 它们是具有长时间常数的小信号、就像一个类似直流的信号。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hielke、您好!

    让我看看我是否能为您找到这些数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hielke、您好!

    我正在寻找最好的人来帮助回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hielke、您好!

    我找到了合适的人,并等待他们的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hielke、您好!

    我会用一个私人的信息回复你。