This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:ECC 端点到存储器 ID 映射

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224118/am2432-ecc-endpoint-to-memory-id-mapping

器件型号:AM2432

您好、ECC 专家:

我们在寻找一个 ECC 端点映射到存储器 ID 的完整表、如"12.6.4.4.2 ECC_Vector 寄存器"中所述。 "表9-6. TRM 的"GICSS0_ECC_aggr 存储器 ID 映射"显示了 GICSS 的小型映射。 我们可以在哪里找到所有 ECC 存储器的映射、以便 ECC 聚合器访问?

提前感谢、

S·希伦巴赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    我正在就这些详细信息与内部团队进行接洽。 我们的文档早期版本中遗漏了这些信息。 我相信已作出努力、确保这些详细信息已刷新到源规范文档中、以便轻松翻译为 TRM、但不知道当前状态。 一旦有了更多信息、我们将立即提供、感谢您的耐心等待。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    很抱歉在我们的内部讨论中出现了如此长时间的延误,感谢您的耐心!

    好消息是、请求的大多数数据都可用、我们正在 决定 最佳的交付方法和 TRM 更新时间表。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    我要对该线程的响应延迟表示歉意。

    可在每个聚合器实例的链接处的 sdlr_soc_ecc_aggr.h 文件中找到 ECC 聚合器和存储器的映射。

    https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/blob/next/source/sdl/include/am64x_am243x/sdlr_soc_ecc_aggr.h

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  我们还致力于在文档中更新此信息。

    谢谢你。

    安妮塔