This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:请告诉我有关 AM2634 CAN 模块的信息

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1253012/am2634-please-let-me-know-related-to-am2634-can-module

器件型号:AM2634

大家好、支持者、

我想知道与 AM2634 CAN 模块相关的一些信息

问题1: 我想知道 AM2634可以使用 PLL 的物理层。

问题2.  如果使用 PLL、在 PLL 锁定时是否可以发送和接收 CAN 消息?

问题3: 是否支持单个采样模式? 这是默认的采样模式吗? 或者是否也支持其他模式? 如何设置/配置1 (单路)采样模式?

问题4: 不支持优先级倒置吗? 如果需要、它有任何配置参数吗? 或者 AM2634是否可以基于 HW 自动支持此功能?

如果有与此相关的文档、请同时分享。 这将有助于理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YoonJin:

    Unknown 说:
    q1. 我想知道 AM2634 CAN 物理层是否使用 PLL。

    是的、大多数外设从 PLL 获得时钟。

    Unknown 说:
    Q2.  如果使用 PLL、PLL 锁定时是否可以发送和接收 CAN 消息?

    这个问题对我来说没有太大意义。 PLL 被锁定意味着它稳定并且可以使用。 您会始终希望 PLL 在使用它来提供一个诸如 CAN 的外设之前被锁定。 在任何情况下、当 PLL 被锁定时、CAN 发送和接收的答案是肯定的。

    Unknown 说:
    Q4. 不支持优先级倒置吗? 如果需要、它有任何配置参数吗? 或者 AM2634是否可以基于 HW 自动支持此功能?

    我必须进一步了解这一点、到目前为止、我看不到支持此功能的任何提及。 我来验证一下是否是这样。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raloph、

    感谢您的反馈。

    与 Q3相关、

    • 通常有1采样模式和3采样模式。 这意味着如何从 CAN 消息中采样数据。
      如果是1 (单)采样模式、我们有1个采样点、并在 TSeg1的末尾获取数据。 在三(3)采样模式的情况下、我们有3个采样点、我们还在 TSeg1的末尾获取数据。
      我在文档中没有看到与此相关的任何注释。 请告诉我。 如果 AM2634支持两种类型的采样模式(1和3)、请如何配置它。  

    与 Q4相关、

    • 我将等待您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YoonJin:

    Unknown 说:
    Q4. 不支持优先级倒置吗? 如果需要、它有任何配置参数吗? 或者 AM2634是否可以基于 HW 自动支持此功能?

    我得到确认、这不是我们在硬件中包含的特性。

    通常有1样本模式和3样本模式。 这意味着如何从 CAN 消息中采样数据。
    如果是1 (单)采样模式、我们有1个采样点、并在 TSeg1的末尾获取数据。 在三(3)采样模式的情况下、我们有3个采样点、我们还在 TSeg1的末尾获取数据。
    我在文档中没有看到与此相关的任何注释。 请告诉我。 如果 AM2634支持两种类型的采样模式(1和3)、请如何配置它。  [/报价]

    明白了、感谢您的详细解释。 我通过它学到了一些新东西。 对于 AM26x、它仅是单采样模式。 我之前使用的 MCU 是相同的、因此我不知道3采样模式是否存在 以及它 与 TSeg1相关的工作原理。

    虽然没有两种采样模式可供选择、假定使用3采样模式帮助解决位错误、有一种方法可以使用"第二采样点"(SSP)检查位错误是否以循环方式发生。 TRM 在 13.4.1.4.3.4发射器延迟补偿中对此有详细信息-我会在这里发布、但 TRM 中的图是理解它如何工作的关键。

    我希望这能够为您详细说明 MCAN 外设的功能。

    此致、

    拉尔夫·雅各比