This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:请告诉我有关 AM2634 CAN 模块的信息

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1253012/am2634-please-let-me-know-related-to-am2634-can-module

器件型号:AM2634

大家好、支持者、

我想知道与 AM2634 CAN 模块相关的一些信息

问题1: 我想知道 AM2634可以使用 PLL 的物理层。

问题2.  如果使用 PLL、在 PLL 锁定时是否可以发送和接收 CAN 消息?

问题3: 是否支持单个采样模式? 这是默认的采样模式吗? 或者是否也支持其他模式? 如何设置/配置1 (单路)采样模式?

问题4: 不支持优先级倒置吗? 如果需要、它有任何配置参数吗? 或者 AM2634是否可以基于 HW 自动支持此功能?

如果有与此相关的文档、请同时分享。 这将有助于理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YoonJin:

    q1. 我想知道 AM2634 CAN 物理层是否使用 PLL。

    是的、大多数外设从 PLL 获得时钟。

    Q2.  如果使用 PLL、PLL 锁定时是否可以发送和接收 CAN 消息?

    这个问题对我来说没有太大意义。 PLL 被锁定意味着它稳定并且可以使用。 您会始终希望 PLL 在使用它来提供一个诸如 CAN 的外设之前被锁定。 在任何情况下、当 PLL 被锁定时、CAN 发送和接收的答案是肯定的。

    Q4. 不支持优先级倒置吗? 如果需要、它有任何配置参数吗? 或者 AM2634是否可以基于 HW 自动支持此功能?

    我必须进一步了解这一点、到目前为止、我看不到支持此功能的任何提及。 我来验证一下是否是这样。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raloph、

    感谢您的反馈。

    与 Q3相关、

    • 通常有1采样模式和3采样模式。 这意味着如何从 CAN 消息中采样数据。
      如果是1 (单)采样模式、我们有1个采样点、并在 TSeg1的末尾获取数据。 在三(3)采样模式的情况下、我们有3个采样点、我们还在 TSeg1的末尾获取数据。
      我在文档中没有看到与此相关的任何注释。 请告诉我。 如果 AM2634支持两种类型的采样模式(1和3)、请如何配置它。  

    与 Q4相关、

    • 我将等待您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YoonJin:

    Q4. 不支持优先级倒置吗? 如果需要、它有任何配置参数吗? 或者 AM2634是否可以基于 HW 自动支持此功能?

    我得到确认、这不是我们在硬件中包含的特性。

    通常有1样本模式和3样本模式。 这意味着如何从 CAN 消息中采样数据。
    如果是1 (单)采样模式、我们有1个采样点、并在 TSeg1的末尾获取数据。 在三(3)采样模式的情况下、我们有3个采样点、我们还在 TSeg1的末尾获取数据。
    我在文档中没有看到与此相关的任何注释。 请告诉我。 如果 AM2634支持两种类型的采样模式(1和3)、请如何配置它。  [/报价]

    明白了、感谢您的详细解释。 我通过它学到了一些新东西。 对于 AM26x、它仅是单采样模式。 我之前使用的 MCU 是相同的、因此我不知道3采样模式是否存在 以及它 与 TSeg1相关的工作原理。

    虽然没有两种采样模式可供选择、假定使用3采样模式帮助解决位错误、有一种方法可以使用"第二采样点"(SSP)检查位错误是否以循环方式发生。 TRM 在 13.4.1.4.3.4发射器延迟补偿中对此有详细信息-我会在这里发布、但 TRM 中的图是理解它如何工作的关键。

    我希望这能够为您详细说明 MCAN 外设的功能。

    此致、

    拉尔夫·雅各比