This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:对器件进行编程时出现错误

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1253628/tms570lc4357-ep-error-in-programing-the-device

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U

我们使用  TMS570LC4357-EP 微控制器;为进行编程,我们使用 XDS200调试探针 TMDSEMU200-U。  检测到 JTAG、但当我们尝试刷写代码时、会显示错误、如下所示:

连接到目标时出错:

(ERROR-1170@0x0)

无法访问 DAP、复位器件并重试操作、如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如降低 TCLK)

(仿真软件包9.12.0.00150)

是否有人可以帮助清除此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    错误1170: 这通常是由于主板上的硬件故障或 MCU 闪存上的无效代码导致其持续复位。 您以前是否向闪存编程过任何代码? 如果是由无效代码导致的、请尝试执行以下过程以使 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住复位(nRST)按钮。
    4. 释放 nRST 按钮后立即点击"Connect Target"。
    5. 应在几次尝试后成功连接至电路板。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。