This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:CCS Theia 提供"项目没有目标配置文件"调试时

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255060/lp-mspm0l1306-ccs-theia-gives-the-project-does-not-have-target-configuration-file-on-debug

器件型号:LP-MSPM0L1306

启动调试会话时出现此错误。  但是、我有一个目标配置文件。  CCS Theia 似乎找不到它。 我的 launch.json 文件包含目标配置文件的正确路径。

此外、当我转到调试页面并点击调试启动图标时、IDE 会要求我升级探针固件。  单击"更新"时、收到一条消息、指出芯片为初始版本、不支持升级。  我似乎不能让每次尝试调试时都停止显示此消息。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    由于器件版本较旧、我建议订购新的 LaunchPad。 新 Launchpad 将具有 LP-MSPM0L1306 Rev A 的丝印标签(旧 Launchpad 将显示 Rev 1.0)。

    CCS Theia 检测初稿芯片是否到位、这可能会导致与已发布的 Theia 版本冲突。 如果要继续使用初始器件、则需要使用 SDK 0.58和 Theia 0.9版、这些只能通过安全软件获得。

    同样、我建议您订购新的 LaunchPad、以便您可以使用 TI.com 上的资源并获得芯片改进带来的优势。

    此致、

    卢克