This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:无论是3.3V 模式还是1.8V 模式、I2C 的正常范围都应为200k。

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1239756/am2434-regardless-of-3-3v-mode-or-1-8v-mode-it-should-be-200k-is-normal-for-i2c

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。

将 FPGA 用作 I2C 主 器件、将 LP-AM243用作 I2C 从器件、并且时钟速率为200K、则从器件易于丢弃。

但我们发现 TRM 中的 I2C 规格、 无论3.3V 模式或1.8V 模式如何、它应该是200k 正常值。 是否有建议/目录? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    I2C 的 CLK 和数据线都必须上拉。 他们是否在 syscfg 中为 AM243x LP 配置 I2C 线路的上拉为从器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    复选框、I2C 的 CLK 和数据线会上拉。 您的团队是否要测试 I2C 通信速率? 还有其他建议吗?

    我已要求客户提供已配置的 I2C 代码和设置环境、并将在有更新时告知您。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    我们目前没有任何其他建议!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    我会将此主题转发到我们的硬件应用、以获得进一步的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    您是否已查看示波器上的波形以验证波形是否正确?

    此外、您有哪种版本的 LP-AM243电路板? E3、E3A、E3B、等等?  在电路板的右侧应该有丝印文字或贴纸、显示的内容类似于"PROC109E3A"。  它位于 TI 标识的正下方。  

    此外、您要在 LaunchPad 上使用哪个 I2C 接口?

    一些较旧的 LP-AM243板在 I2C 线路上具有低通滤波器(截止频率为25MHz、因此不会影响400kbps I2C)、这种滤波器在线路上产生了过大的分压器、并且 I2C 控制器不会始终将"低电平"读取为"0"。  应在修订版 E3B 上修复此问题。

    谢谢。
    迈克