This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:POR 引脚在切换到 QSPI 模式时复位。 已刷写 UART uniflash 的 QSPI 和 appimage。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254822/am2634-por-pin-is-resetting-when-switched-to-qspi-mode-flashed-qspi-and-appimage-with-uart-uniflash

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHSysConfig

尊敬的 TI 专家:

我们有一个定制电路板、其中包含 AM2634微控制器、  

1) 1)我们能够在 JTAG 模式或开发引导模式下进行闪存、并且代码运行正常、不会出现任何问题。

2) 2)当我们使用 UART Uniflash 工具将闪存写入外部存储器时、我们会进行 POR 引脚切换、这意味着其持续复位/

如何克服 POR 复位或停止 POR 复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth Arun

    Unknown 说:
    1)我们能够以 JTAG 模式或开发启动模式实现闪存,代码运行正常,不会出现任何问题。

    您是指 JTAG Uniflash 吗? 如果没有、可以通过 JTAG Uniflash 进行尝试吗?  

    下面是一个展示相同功能的常见问题解答- https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1227707/faq-mcu-plus-sdk-am263x-faq-how-to-flash-the-application-via-jtag-or-sbl-jtag-uniflash

    Unknown 说:
    2)当我们使用 UART uniflash 工具刷写到外部存储器时,我们将得到 POR 引脚切换,这意味着它将持续复位/

    在 UART 引导模式下、如果 ROM 引导加载程序无法在180s 内(即3分钟)获取图像、它将复位器件。 但是、这在开发引导模式下不会发生、因为 ROM 执行完成并在 UART 引导模式下停止。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    1) 1)尝试使用脚本控制台执行 JTAG uniflash 方法--> POR 引脚正在复位。

    问题:我们使用的是  S25FL128 LAGMFB013  S25FL128接口 SAGNF1000.

    我们在芯片变化中看到的唯一区别是 JEDEC 器件 ID:

    S25FL128 LAGMFB013  -->使用0x6018作为 JEDEC 器件 ID

    S25FL128 SAGNF1000   -->使用0x2018作为 JEDEC 器件 ID ,该 ID 目前在 CC 开发板上。

    因此、我们使用了 uart_uniflash 和 sbl_qspi 代码示例代码、并将闪存 JEDEC 器件 ID 的 SysConfig 更改为6018、并重新构建了闪存写入器和 sbl_qspi 映像。

    如果我们使用不同的闪存芯片、ROM 引导加载程序是否支持 S25FL128LAGMFB013 )在我们的情况?

    由于 ROM 引导加载程序不可配置、因此 ROM 引导是否仍在寻找0x2018的 JEDEC 闪存 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您好、问题现已解决、原因是外部 WDG 重置。 当我们刷新 WDG 时、问题得到了解决。

    谢谢。此致、

    A·普拉桑特