This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Halcogen

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254943/rm57l843-halcogen

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、TI 团队、

我目前在 RTI 计时器工作。在这个 RTI 计时器如何将工作计数器概念.

请分享示例代码。

支持我

谢谢。此致、

S.R.Aravind.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    要了解 RTI、请参阅 TRM 中的 RTI 章节(第17章)。

    若要获取 RTI 闪烁示例:

    1.打开 HALCoGen 中的"帮助主题"部分

    2.现在展开"examples",在那里您可以看到"example_rtiBlinky"示例。

    在这里、您可以找到启用和使用此示例的分步过程。 本示例设计为使用 GIO、使用 RTI 计时器每隔1秒使一个 LED 闪烁一次。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。