请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD263 团队、您好!
我们正在使用 MCAL_AM263x_08.06.02.01。 在 ICU 配置文件中、ISR 函数根据 ICU_ISR_TYPE 进行调用。
但 Icu.h 文件中缺少 ICU_ISR_CAT1、ICU_ISR_CAT2和 ICU_ISR_void 的定义。
无论选择何种 ICU_ISR_TYPE、 即使是对于 ICU_ISR_CAT2、也会始终启用 void ICU_ch0Notify (void) 。
谢谢