This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:无法通过 CPU 完全连接 CCS

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254865/mspm0l1304-cannot-fully-connect-with-ccs-with-cpu

器件型号:MSPM0L1304

您好!

我们从定制电路板的质量认证开始、上面有 MSPM0L1304 CPU。 适用如下:
-电源正常
-I 使用 SWD 连接了 XDS110 POD
-信号完整性正常

我采取的步骤:
-我能够根据默认的 CCS 程序设置项目
-I 已创建目标配置
我能够验证连接-->" SWD 模式完整性测试已成功"。

但我无法加载程序:

-在此之后需要 CPU 重启。  

是否提供了示例工程? 我认为某些文件丢失了? 我还尝试了检查 SWD 密码。 但到目前为止、没有访问权限。 具有1306 CPU 的开发套件工作正常。  
您能解释一下可能会出什么问题吗?  

提前感谢您!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 同事继续进行研究。 在我发布这个主题的同时、我们解决了这个问题。 我们发现这仍然是信号完整性问题。 这一问题现已解决。