This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137:针对 UART 通信使用 SCI

Guru**** 2923270 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254738/tms570ls3137-tms570ls3137-using-the-sci-fort-uart-communication

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我使用 Visual Studio 为用 Code Composer Studio 编写的嵌入式代码设计了一个接口、但串行通信存在问题。
处理器可以发送数据、但无法从终端发送数据。

我使用了"TI"公司的 YouTube 视频、名为" Hercules 教程:将 SCI 用于 UART 通信 "作为参考。

即使已经完成了一对一的操作、也无法发送数据。 您能给我发送一个示例代码以让我更好地理解吗?  


发送和阻止视频的命令:

---------------- > sciSend(scilinREG, 21,(unsigned char*)"请按键!\r\n";


---------------- > sciReceive(scilinREG, 1,(unsigned char*)&command );

参考视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=PpalANwuzIo

谢谢、此致





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ktmn:

    刚才、我在 LS3137上创建了一个 Echo 示例并进行测试。 下面我们举例说明:

    e2e.ti.com/.../SCI_5F00_ECHO_5F00_TEST_5F00_LS3137.zip

    我测试了这个示例、最终效果很好:

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的回答、它正在工作、但 ı 不明白我的项目为什么不工作。 我创建了一个新项目,ı 添加你的 halcogen 文件,但它不起作用'

    我执行与您相同的操作、但它不会从终端接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ktmn:

    您能否附上无法正常工作的完整项目?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。