This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:ECLK

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1249663/rm57l843-eclk

器件型号:RM57L843

您好!

  我正在使用 RM57L843微控制器。 我对 ECLK1和 ECLK2有一些疑问。

我已启用 ECLK、在监测引脚 ECLK1频率为75MHz、VPP 电压为5V、ECLK2频率相同、但 VPP 电压为300mv。  

您能否解释一下存在这种电压差的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    我以前从未测试过 ECLK2、但在测试之后、我发现您对这种行为是正确的。

    请给我一些时间与内部团队讨论这个问题、我将根据他们的回答为您提供进一步的更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    我正在与内部团队讨论此问题、一旦收到他们的反馈、我将向您提供最新情况。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerappan:

    我还没有收到内部团队的反馈。

    但在我的测试中、我发现还有一件事、就是如果我们再次降低 ECLK2上的频率、幅度增加。

    例如:

    频率 - Vpp
    75 MHz     - 300毫伏
    37.5Mhz   - 800mV
    25 MHz     - 960mV
    15Mhz     -1.3V    

    能否请您确认、您是否也看到了相同的行为?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。