This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:提供的 IBIS 模型的驱动强度

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254238/tms570lc4357-drive-strength-of-the-ibis-model-provided

器件型号:TMS570LC4357

我有此控制器的 ibis 型号,但在 ibis 型号中找不到所使用的驱动强度。 请告诉我们驱动强度.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haritha、您好!

    设计团队确认 IBIS 模型仅适用于输出缓冲器的默认模式、即8mA 驱动强度。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。