This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:如何知道闪存的 ECC 是否存在错误?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, MSPM0G3507, MSPM0L1303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254452/lp-mspm0l1306-how-do-i-know-if-there-is-error-in-ecc-of-flash-memory

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306MSPM0G3507MSPM0L1303

您好、TI!

我使用的是  SDK 版本1.10.0.05、在 dl_flashctl.h 中、我在第2558行中看到、没有输出指示某个存储器位置的 ECC 损坏。 请问我应该如何检查此类情况?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    您是否正在使用文章标题中指定的 MSPM0L1306? 这些器件没有受 ECC 保护的闪存。

    若要了解如何处理 ECC 错误、您可能需要查看 MSP-M0 SDK 的 MSPM0G3507部分中的 flashctl_ecc_error_injection 示例。 会更正一位错误(SEC)、并且 函数  DL_SYSCTL_getStatus 可用于在发生 SEC 时进行回读。

    DED (双位错误)将触发不可屏蔽中断、该中断必须由您的程序处理。  

    我确实看到它不会返回 DL_FLASHCTL_COMMAND_STATUS、以指示读取验证是否通过、我想这就是您所提到的。 我必须咨询我的软件团队以确保正常运行、但这可能是因为这些器件现在是单存储体闪存、对闪存的写入实际上应该从 SRAM 运行。 有一个执行此操作的等效函数名为  DL_FlashCTL_readVerifyFromRAM64WithECCGenerated、 您应使用该函数。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用  MSPM0L1303。 猜它 也没有 ECC。
    DL_FlashCTL_readVerifyFromRAM64WithECCGenerated 仅当命令执行成功时返回、但未返回 ECC 状态。
    总之、我知道我无法使用 ECC。 谢谢!