This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:没有用于配置具有内部上拉电阻器的端口的选项

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1255569/lp-mspm0g3507-no-option-for-configuring-port-with-an-internal-pullup

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

为什么我的 SysConfig 没有给我显示一个在 PB21上配置内部上拉的选项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    您需要展开"Digital IOMUX Features"窗口。 单击图片中所示的箭头:

    执行此操作时、将打开以下窗口:

    此致、

    迭戈·阿巴德