主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我们将使用 TM4C1294NCPTD 评估套件 和 XDS110调试器。 我们通过评估板的 U6连接器访问评估板的 JTAG 引脚、并通过 TI14引脚适配器板(TDI、TDO、TCLK、nTRST 和 VTREF、GND 引脚)连接 XDS110调试器
我们在 Uniflash 和上的 CCS 中收到错误-无法连接目标、请尝试强制复位、然后像这样重试。 我们已尝试在电路板上进行手动复位。 但不固定
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将使用 TM4C1294NCPTD 评估套件 和 XDS110调试器。 我们通过评估板的 U6连接器访问评估板的 JTAG 引脚、并通过 TI14引脚适配器板(TDI、TDO、TCLK、nTRST 和 VTREF、GND 引脚)连接 XDS110调试器
我们在 Uniflash 和上的 CCS 中收到错误-无法连接目标、请尝试强制复位、然后像这样重试。 我们已尝试在电路板上进行手动复位。 但不固定
我们已按照正确的方向正确连接、只是我需要知道 XDS110调试探针中的 TRST 和 nRESET 是否不同?
因为当我们使用 TI 的20针到 Arm Cortex 10针转换器适配器时--> 我们可以将代码加载到 MCU 中、 ,
但当我们使用 TI 20引脚到 TI 14引脚转换器适配器时 --> 我们无法加载代码 ,错误导致无法与目标连接。
因此、XDS110调试器附带的两个适配器板之间的唯一区别是10引脚转换器适配器板具有系统复位引脚(nRESET)、而 ti14引脚适配器板包含测试复位引脚(TRSTn)。 如何使用 Ti14引脚适配器板解决此问题? 您能提供一个解决方案吗?我们是否需要更改代码或硬件中的任何内容?
问题已解决、我已通过短接 TRSTn 引脚焊盘(TI14适配器板总共14引脚侧(母头)的第2个引脚焊盘和 nRESET 引脚焊盘(TI14适配器板总共20引脚侧的第15引脚焊盘)进行检查 随 XDS110提供的14引脚适配器板的热性能、然后它可以工作、我们可以在 MCU 中进行编码。
因此、我认为14引脚适配器板中的 TRSTn 引脚无法使目标系统复位生效、但 nRESET 引脚只能生效。 因此、请带有带有 nRESET 引脚而不是 TRSTn 引脚的适配器板进行 JTAG 测试-编程和调试