This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:连接到目标时出错-使用调试器的 TI14引脚适配器板通过 JTAG 连接来连接 TM4C1294 EVAL 板和 XDS110调试探针

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1254924/tm4c1294ncpdt-error-connecting-to-the-target---when-connecting-the-tm4c1294-eval-board-and-xds110-debug-probe-through-jtag-connection-using-ti14-pin-adapter-board-of-debugger

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们将使用 TM4C1294NCPTD 评估套件 和 XDS110调试器。 我们通过评估板的 U6连接器访问评估板的 JTAG 引脚、并通过 TI14引脚适配器板(TDI、TDO、TCLK、nTRST 和 VTREF、GND 引脚)连接 XDS110调试器

我们在 Uniflash 和上的 CCS 中收到错误-无法连接目标、请尝试强制复位、然后像这样重试。 我们已尝试在电路板上进行手动复位。 但不固定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能展示一下您的连接图吗? 有时、您可能有错误的方向。 您是否尝试反转方向? 您有多少块电路板? 您是否都遇到了同样的问题?  

     另请注意、Launchpad 具有内置的 ICDI 调试探针。 您实际上并不需要使用外部探针来调试电路板。 XDS110问题需要得到解决。

    A 抬头、我在办公室外、直到8/3。 我的答复可能会有延误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已按照正确的方向正确连接、只是我需要知道 XDS110调试探针中的 TRST 和 nRESET 是否不同?

    因为当我们使用 TI 的20针到 Arm Cortex 10针转换器适配器时-->  我们可以将代码加载到 MCU 中、

    但当我们使用 TI 20引脚到 TI 14引脚转换器适配器时 --> 我们无法加载代码 ,错误导致无法与目标连接。

    因此、XDS110调试器附带的两个适配器板之间的唯一区别是10引脚转换器适配器板具有系统复位引脚(nRESET)、而 ti14引脚适配器板包含测试复位引脚(TRSTn)。 如何使用 Ti14引脚适配器板解决此问题? 您能提供一个解决方案吗?我们是否需要更改代码或硬件中的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决、我已通过短接 TRSTn 引脚焊盘(TI14适配器板总共14引脚侧(母头)的第2个引脚焊盘和 nRESET 引脚焊盘(TI14适配器板总共20引脚侧的第15引脚焊盘)进行检查 随 XDS110提供的14引脚适配器板的热性能、然后它可以工作、我们可以在 MCU 中进行编码。

    因此、我认为14引脚适配器板中的 TRSTn 引脚无法使目标系统复位生效、但 nRESET 引脚只能生效。 因此、请带有带有 nRESET 引脚而不是 TRSTn 引脚的适配器板进行 JTAG 测试-编程和调试