请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0L1306 大家好!
1. I2C_Target_ RW_ Multibyte_FIFO_中断的 I2C 中断中是否没有器件地址匹配事件? 例如、如果 I2C 主机需要读取寄存器0x10中的数据、则从 I2C 中应配置什么来将数据发送到主机?
2. CAPTURE 示例的 GPIO_ Input_ Group1是否 IRQHandler 是表示 GPIOA 所有引脚的中断服务入口点? 例如、如何添加额外的 PA15双边沿中断? 如何进入中断服务程序?
谢谢你。