This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:所有温度选项中的 MSPM0L 温度范围为-40至105。

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1252656/mspm0l1305-mspm0l-tempreture-range-is--40-to-105-in-all-temp-option

器件型号:MSPM0L1305

您好

我是否对 MAPM0L 温度范围有疑问?

在数据表 P78中、所有生产器件的温度范围为-40至105。

但我认为 S 号(如 MSPM0L1304SDYYR) 是-40到125。

这个是数据表错误吗?

--

而在 HP、温度级 S 设备的范围为-40到105。

我认为这必须是-40到125。

尤其是我的客户想要检查  MSPM0L1304SDYYR 的温度 范围、

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GR

    AS 5器件比较和数据表上的7.3建议运行条件

    T =–40°C 至105°C;S =–40°C 至125°C

    >>在数据表 P78中,所有生产设备的温度范围均为-40至105。

    我认为这是一个拼写错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LI、

    感谢您的信息。

    我明白了。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GR

    感谢您的理解