This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:STC 自检间隔

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1253866/tmds570ls31hdk-stc-self-test-intervals

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

在相关问题中、有人询问 HALCOGEN 生成的 STC 测试设置中的延时时间是否有具体原因。  

我需要将测试配置为使用24个周期而不是1个周期、因此在延迟后必须将代码放入用户代码空间。 我想验证是否需要此延迟?

我想知道是否有人对此有任何了解? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    我们已开始处理您的问题、并将尝试尽快提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    很抱歉耽误你的时间。

    Unknown 说:
    我需要将测试配置为使用24个周期而不是1个周期、因此我必须在延迟后将代码放在用户代码空间中。 我想验证是否需要此延迟?

    没有,罗宾。 不需要延迟。

    只需按照8.2.1节进行配置、

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish。