This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:用于从睡眠模式返回正常模式的触发功能

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360874/am263p4-trigger-function-for-return-normal-mode-from-sleep-mode

器件型号:AM263P4

大家好、

是否有任何功能可以将 CAN RX 或 GPIO 的输入 用作从睡眠模式返回正常模式的触发器?

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    此器件没有睡眠模式、您是指待机模式吗?

    在 STANDBY 模式下、内核处于等待中断状态、因此任何配置的中断都可以用作触发器以返回活动模式。

    此致、

    拉尔夫·雅各比