This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306:您是否具有用于带中断的 GPIO 的任何示例代码

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360284/mspm0l1306-mspm0l1306-do-you-have-any-example-code-for-gpio-with-interrupts

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

我在寻找 GPIO 中断服务例程(ISR)的示例代码、以使 LED 闪烁。

我正在为我的项目使用此 SDK mspm0_SDK_1_30_00_03

在此方面、有人能帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您升级到刚刚发布的最新 SDK。 我认为它具有更多的 L1306支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    非常感谢您、因为 reply.it 现在为我工作