This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3107-Q1:I/O 引脚保护

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1360309/mspm0g3107-q1-i-o-pin-protection

器件型号:MSPM0G3107-Q1

您好,

我对 I/O 引脚有一个问题、  

如下图所示、MCU 的 I/O 端口配备了一个钳位二极管、

1)我想知道当 I/O 端口出现正向过压和反向过压时 I/O 是否会损坏?  

如果会导致 I/O 损坏、则 为过流造成的损坏? 高电压?导致的过流造成的损坏

2)另一个问题: 在我应用 一个 AD 端口, 我应该连接 R2、在 AD 采集电路中串联电阻?

请帮助检查此  AD 采集电路,且 VIN 输入电源为13.5V, 电路是否有问题?我的软件采样周期为每2ms 一次

如何设置 R2和 C2值、请帮助详细说明。

谢谢!

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IO 引脚上的绝对最大电压为 Vdd+0.3V 或-0.3V。请注意、当 Vdd 关闭(Vdd = 0)时、不允许超过0.3V 的任何电压-实际上、它可以为芯片供电。 (因为我学到了艰难的方法)。 绝对最大额定值遵循陶器仓位规则,如果超过它,你买了它。

    钳位二极管可以承受*某些*级别的电流,但明智的做法是不依赖于该电流,并完全避免它。