This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306:如何检查32KHz 低频

Guru**** 2757085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358502/mspm0l1306-mspm0l1306-how-to-check-32-khz-low-frequency

器件型号:MSPM0L1306

大家好、

我正在尝试在微控制器中配置32KHz。 在说明中、我观察到以下几点:

RUN1:MCLK 和 CPUCLK 通过 LFCLK (32kHz)运行、但 SYSOSC 会保持启用状态以服务模拟模块。 RUN2:MCLK 和 CPUCLK 从 LFCLK 运行、并禁用 SYSOSC。 这是 CPU 运行时的最低功耗状态。

注意:RUN1和 RUN2要求关闭所有 HFCLK 外设(HFXT、HFCLK_IN、SYSPLL (如果配备)。 因此、无法从 LFCLK 提供 MCLK、并具有高频外部时钟。

 

如何关闭 HFCLK。 任何人都可以尽快帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要禁用  SYSOSC、 HFXT 和 HFCLK_IN。 如果 SYSPLL 正在使用 HFCLK、则也会将其禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 santhosh、

    如果您未配置 HFCLK 外设、则该外设默认保持禁用状态。

    如果您之前已经对其进行了配置、SDK 中有一些 API 功能:

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微控制器将进入低功耗状态(32kHz)。 非常感谢您的回复