This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1303:STOP1模式下的 MSPM0L 读回闪存

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1303, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358926/mspm0l1303-mspm0l-read-back-flash-in-stop0-mode

器件型号:MSPM0L1303
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1306

大家好!

我想知道在被编程为在停止模式0下运行后、是否可以读取 MSPM0L1303的内部闪存。

我无法在 STOP1模式下调试器件、但可以使用 NRST 引脚发送批量擦除命令以对其重新编程。  

当我在内部存储器中实现某种日志文件时、我希望在编程后读回闪存。

感谢大家、

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    您使用的是哪种调试器或编程器?

    如果您使用的是 J-Link、请使用最新的 J-Link dll 版本并进行尝试。 我们已经与3P 通信、以便在低功耗模式(包括 STOP 模式)下进一步支持编程、不确定他们是否添加了这些支持。

    如果 J-Link 不工作、您可以真伪当前使用 XDS110进行测试、它应该能够在停止模式下连接器件。  

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我正在使用 LP‑MSPM0L1306上的 XDS110来对我的目标进行编程。 我还尝试在 STOP1模式下使用 lanchpad 本身、但我始终获得相同的614错误。

    祝您度过美好的一天!

    法比奥

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您的反馈。

    我将请团队专家检查当 XDS110从 STOP0模式读回闪存时发生了什么情况。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sal

    法比奥