This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PZ:开始使用 TM4C123BH6PZ

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359943/tm4c123bh6pz-get-start-of-tm4c123bh6pz

器件型号:TM4C123BH6PZ
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

大家好!

我们公司使用 MSP430和 MSP432系列芯片。

这些产品的代码都是通过寄存器级设计的。

现在、我们需要创建新产品、TI 建议我们使用其他芯片、而不是 MSP432P401R。

如何获得芯片的示例代码等资源?

Br、

陈诺顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norton、

     请从 https://www.ti.com/tool/SW-TM4C.The 下载 TivaWare SDK TivaWare SDK。TivaWare SDK 可提供一系列经 TI 开发、测试和维护的软件库。 提供的库包括一个驱动程序库、用于所有器件外设和其他支持 USB 的库。 TivaWare 驱动程序库 是易于使用的 API、可对每个外设进行低级控制、从而简化开发、提高可靠性和方便维护。

    安装后、您可以在以下位置找到 TM4C123示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl-boostxl-senshub