This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM263X:在系统项目菜单中将项目分配至单个内核

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359780/mcu-plus-sdk-am263x-assignment-of-projects-to-individual-cores-in-the-system-project-menu

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X

大家好!

我正在创建一个应使用多个内核的应用。
我加载了4个空项目、如以下指南所示、  

dev.ti.com/.../node


但当我创建系统工程时、不会显示核心工程、并且我无法将其分配给各个内核。

相反、如果我使用右键(新建、蓝线除外)、我会创建一个新项目、屏幕上将显示该项目、并可分配给内核(请参阅上图)。

如何才能将工程分配到单个内核?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您好!

    看起来不像您已经构建了应用程序项目。 我认为、  在 为系统工程选择单个工程之前、应构建单个工程以生成输出文件、链接器文件等。 您可以尝试构建该工程并再次检查系统工程吗?

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ralph、谢谢您的回复、

    实际上、项目1 (见下图)是我设法构建并生成链接器和.out 文件的文件、这并不会出现在与内核相关联的列表中。
    但是、我无法构建 使用新按钮(这是一个测试、我不需要)创建的工程(下图2)、但它仍然显示在下面的列表中。

    大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    不知何故、我设法理解了这个问题、当我生成文件系统时、我选择了使用 AM263X_CC 的电路板、而是使用 AM263X 配置生成了我加载的工程。
    现在项目出现在列表中、我可以将它们与各个内核相关联。