This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:如何配置 MIBSPI 以实现8位并行、最大时钟速度与 FPGA 连接。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359893/am2732-how-to-configure-mibspi-for-8bit-parallel-max-clock-speed-to-interface-to-fpga

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我想尽快通过 MIBSPI 在 CPU 和 FPGA 之间连接。

但我在 CCS sysconfiguration 中并不确切地理解。

  -时钟频率(默认值为5000000)->我可以用最大值增加25000000吗?

  -引脚模式(4引脚模式,带 CS)->是否可以配置为 CLK、CS、8位 MISO、8位 MOSI?

                               如果可能,如何在 CCS 的 SysConfig 中进行配置?

                               (我在 CCS 中只见过四个 IO )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    是的、可以将频率从5MHz 提高到20Mhz

    2.- MIBSPI 仅支持3引脚(CLK、MISO、MOSI)或4引脚(CS)模式。 不可能有8位 MISO 或8位 MOSI。

    此致、

    明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ming

    感谢您的答复。

    我明白了。