This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:能否将内部闪存用于应用参数?

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359885/am2732-can-i-use-internal-flash-memory-for-application-parameter

器件型号:AM2732

我想将应用参数存储在 AM273x 的内部非易失性闪存中。

但我找不到示例。

请告诉我如何操作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    可以。 可以将用户数据存储在 QSPI 闪存中。 请参阅 AM273x MCU+ SDK 09.02.00.52中的示例: qspi_flash_transfer_am273x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang。

    请记住、QSPI 闪存中的某些区域为 SBL 和应用程序引导映像保留。 在 #define APP_QSPI_FLASH_OFFSET (0x40000U)之前、请勿使用闪存区域

    此致、