This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:关于 AM273x 的两个问题

Guru**** 2952460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359568/am2732-q1-two-questions-of-am273x

器件型号:AM2732-Q1

尊敬的 TI

第一个问题/ AM273x 是否优于 Infineon Aurix 系列(硬件性能)?

第二个问题/ AM273x 外设是否与 C2000 DSP (例如 TMS320F28xxx)相似且更好?

此致、Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、崔

    您有哪些问题?

    以上是两项陈述,而不是问题。

    此致、

    明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Infineon Aurix 系列以其稳健性和安全特性而闻名、广泛应用于功能安全至关重要的汽车和工业应用。 它提供具有不同性能水平的各种型号、以满足不同的应用需求。

    另一方面、AM273x 系列是德州仪器的汽车级微控制器的一部分、可提供高计算能力、丰富的外设集成以及适用于汽车应用的高级功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明伟

    抱歉,我解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zain Nasir

    좋은 의견에 감사하다 μ A。

    하지만 내가 궁금한 질문에 직접적인 간접적인 답변이 되지 못한다 μ A。 질문은 간단하다 μ A。 TI의 C2000계열 제품과 AM273x계열 ć、즉 C28X와 ć Realtime ARM 4/5 의 성능 차이가 궁금하다 ć。 결론적으로 우리는 실수연산을 기준으로한 연산속도로 성능 판단할 거라 생각하는데 μ A、이러한 성능 차이를 설명하는 자료가 있는지 궁금하다 μ A。 그리고 지금 새롭게 나오는 ST의 Stellar mcu나 infineon의 aurix등의 제품과 어느 정도 연산 성능 차이가 있는지도 궁금하다 è mes。

    TI는 C2000계열 제품의 개발보다 더 많은 ARM계열 제품을 개발하는 것처럼 보이는데 μ A、이것이 ARM의 성능이 높기 때문인 것인지 알고 싶다 μ A。 사실 작은 전력을 소비하는 마이컴의 조건에서 전력 효율을 논의하는 것은 무의미하다고 본다 μ A。 그렇다면 오직 성능만이 중요한데 이러한 비교 자료가 있는지 궁금하다 μ A。

    TI C28x vs TI ARM vs Ohters ARM (ST、Infineon 等) vs PowerPC (NXP)

    感谢您发送编修。

    但是、它未对我感兴趣的问题提供直接或间接的答案。 问题很简单。 我很好奇 TI 的 C2000系列产品和 AM273x 系列、即 C28x 和 Realtime ARM 4/5之间的性能差异。 总之、我认为我们将根据实际数计算得出的计算速度来判断性能、但我想是否有任何数据能够解释这种性能差异。 我还很好奇 ST 的 Stellar MCU 和英飞凌的 aurix 等新产品在计算性能方面有何差异。

    TI 似乎在开发更多的基于 ARM 的产品、而不是基于 C2000的产品、我想知道这是否是由于 ARM 的高性能。 实际上、我认为讨论在功耗极低的微型计算机条件下的能效是没有意义的。 那么、只有性能很重要、我想知道是否有这样的比较数据。

    TI C28x vs TI ARM vs Ohters ARM (ST、Infineon 等) vs PowerPC (NXP)