This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:在 CCS 12.2环境中、PC 无法通过 XDS110仿真器与 ARM 内核建立连接、并且 CCS 卡住、无法响应。 但可以在 CCS12.0中成功连接相同的操作、为什么?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2732, TMDS273EVM, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1357817/am2732-in-the-ccs-12-2-environment-the-pc-cannot-establish-a-connection-with-the-arm-kernel-through-the-xds110-emulator-and-the-ccs-is-stuck-and-cannot-respond-but-the-same-operation-can-be-successfully-connected-in-ccs12-0-w

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

在 CCS 12.2环境中、PC 通过 XDS110仿真器连接到 AM2732、测试连接即可成功、如下图所示。

但是、在点击启动配置后、CCS12.2的接口将冻结、如下图所示:我该怎么办?

可以在 CCS12.0中成功连接相同的操作、为什么?

我真诚希望你能尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这款用于外部 XDS110 USB JTAG 仓体的定制硬件、还是用于  具有嵌入式 XDS110的 TMDS273EVM?  您能否确认最新的 CCS12.7版本中是否仍然存在此问题?  https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.7.0 

    在 CCS 版本之间、有时还需要对 XDS110固件进行更新。 您能否尝试此处所示的自动或手动 XDS110固件更新: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#updating-the-firmware 

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的提示回复。

    该产品为 TMDSEMU110-U。

    我在 CCS12.7中进行调试时遇到相同的问题。

    我发现 CCS 版本更新后、XDS 固件的驱动程序版本将自动更新、当我安装 CCS12.7并调试测试时、我通过 xdsdfu -e 命令检查固件驱动程序版本3.0.0.29。 在此固件版本中、CCS 12.0可用于调试、但 CCS 12.2或12.7仍不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gmsy:  

    CCS 12.0可用于调试,但 CCS 12.2或12.7仍不可用。

    这是否意味着在 XDS110固件更新后、该问题可以在 CCS12.2或 CCS12.7中解决? 但 CCS12.0仍然无法连接?

    谢谢!

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我的同事在一台全新的计算机中安装了 CCS12.2、并且它可以进行调试。 是否因为我在计算机上安装了 CCS11.2和 CCS12.0、这些不同的版本会相互影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可能的。 不同的 CCS 版本都随附不同的仿真器驱动程序(在 ccs1260 \ccs\ccs_base\common\uscif\文件夹中)。 我猜、CCS11.2和 CCS12.0可能存在某种驱动程序不兼容性。 我认为这不是故意的。 我通常会同时安装多个 CCS 版本、而且以前没有遇到这个特定问题、但我也没有安装您的特定 CCS 安装组合。 我将把这篇文章发送给 CCS 团队查看。  

    您对此主题还有其他问题吗?

    -兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否因为我的计算机上安装了 CCS11.2和 CCS12.0,这些不同的版本会相互影响?

    它们不应相互冲突。

    今天,我的同事在一台全新的计算机上安装了 CCS12.2,它可以进行调试。

    您的同事是否使用了与 您所使用的电路板和 XDS110调试探针? 如果没有、您可以让您的同事试用一下吗?

    此外,您能否确认该电路板是自定义电路板还是使用的 AM273 EVM: https://www.ti.com/tool/TMDS273GPEVM ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 连接到 AM273 EVM 并使用 CCS 12.7.0的独立 TMDSEMU110-U 启动调试会话时没有问题: