This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:尝试通过外部 XDS110调试探针进行连接/调试时出现错误-616

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, MSPM0G1506, UNIFLASH, CC3220S, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358636/mspm0g1506-error--616-while-trying-to-connect-debug-via-external-xds110-debug-probe

器件型号:MSPM0G1506
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3220S、CC3220S-LAUNCHXL CC1352P

在尝试通过 Code Composer Studio (版本12.7.0)将示例应用程序加载到 MSPM0G1506时、可能会看到错误-616和降低 TCLK 频率的建议。

在尝试读取 MCU 存储器或执行批量擦除时、Uniflash 中可能会看到相同的错误。

TCLK 频率已在 CCS 项目目标配置中尝试降低、但它 与误差没有区别

由于使用了 XDS110调试探针、因此 CC3220S Launchpad (CC3220S-LAUNCHXL)和 MSP432P401 Launchpad。

借助相同的调试探针、CC1352P MCU 已成功调试、没有错误

已在 DigiKey 网上商店订购 MSPM0G1506 MCU

如果能了解此错误的可能原因以及如何修复、我将不胜感激

尊敬的:

维克托·奥斯塔皮克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    这是定制电路板吗? 您以前是否能够成功地对任何芯片进行编程? 我已经仔细研究了 SWDIO 和 SWCLK 引脚、以验证信号完整性是否良好?

    向我们发送 SWDIO 和 SWCLK 信号的示波器捕获。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是的、这是放置在 MSPM0 MCU 上的定制电路板

    在建议捕获 SWDIO 和 SWCLK 信号的范围后、在连接序列开始期间检测到一些不稳定信号。  

    在这一发现之后,采取了以下步骤:
    1.  缩短了调试器和 MSPM0 MCU 之间的电线长度

    2、将 SWDIO 连接到调试器、将 SWCLK 连接到调试器的电线 分开

    3、确认与地的连接稳定,接地之间的导线长度也减少

    完成这些步骤后、已通过 Uniflash 成功连接 MCU、并已通过 Code Composer Studio 使用 SDK 样片进行编程。

    非常感谢您建议在 SWDIO 和 SWCLK 引脚上检查信号。

    尊敬的:

    维克托·奥斯塔皮克