This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PWM

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359446/tms570lc4357-pwm

器件型号:TMS570LC4357
您好! 
我刚使用了 TMS570LC4357。 我为一个需要18个 PWM 引脚的九相系统执行同步 PWM 控制。 ePWM 模块只有14个引脚。
我应该选择 ECAP 或 HET 来补充其余的 PWM 功能吗? 
谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matthew Chang,

     您可以使用 NHET 或 ECAP。

    我建议使用 ECAP、因为如果需要、可以轻松地同步 eCAP 和 ePWM 信号。

    eCAP 模块具有 syncIn 输入、用于将其 PWM 生成与外部 SYNC 信号同步。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。