This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137 MRAM MR25H40配置

Guru**** 2788645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1358925/tms570ls3137-tms570ls3137-mram-mr25h40-configuration

器件型号:TMS570LS3137

只要 CS 引脚为低电平、时钟就应该持续运行、但时钟仅在我们发送消息的持续时间内持续运行。 您能为这种情况下所需的 SPI 配置提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ataberk:

    时钟应持续,只要 cs 引脚处于低电平,但时钟仅在我们发送消息的持续时间内持续。 [/报价]

    将生成来自主器件的时钟、直到数据仅移出主器件输出线路。 如果您希望生成更多时钟、则应该需要发送一些虚拟字节。

    同样、CS 线路也适用、CS 线路将处于活动状态、直到数据移出主线路。 如果您希望 CS 的运行时间超过我们从主器件发送一些虚拟数据的时间。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。