This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137 Mibspi 时钟脉冲问题

Guru**** 2894730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1359306/tms570ls3137-tms570ls3137-mibspi-clock-pulse-issue

器件型号:TMS570LS3137

Jagadish、您好!

我们正在研究一个项目、其中包含一些与 SPI 通信的 IC。 我们设计并生产了 PCB 在进行软件测试之后、我们遇到了一些与 SPI 相关的问题。  

根据 IC 数据表、发送和接收部分预计有16个时钟脉冲。 但我们只有8位时钟脉冲。 我想我们只会得到传输时钟脉冲。 如何解决此问题?

此致
古坎

通道1 SIMO

通道2 SCLK

通道1 SCLK

通道2 CS

通道1 MISO

通道2 CS