This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:LM2679S-3.3/NOPB 产品问题

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355382/lm2679-lm2679s-3-3-nopb-product-problem

器件型号:LM2679

 您好

我们对该产品进行了超声波扫描、发现跨键合线区域的成型材料中存在孔洞、并且键合线区域的分层引脚与塑料密封完全分离。 您能否帮助您确认原因、以及它是否影响使用? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很难根据这些图像进行评论-我 在过去从未见过这样的超声图像。  

    这些产品是直接从 TI 购买的吗? 您能分享包装盒或发票中的标签以供我们跟踪吗?

    此致、  
    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我们是从 TI store 购买的产品、请查看标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Denislav 正在度假、 明天将作出回应。  

    感谢您的耐心等待、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已经与我们的一些专家取得了联系,预计将在本周晚些时候发表一些评论。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这方面是否有任何确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我没有收到有关超声波图像的意见、但如果从 TI.com 购买了器件、则说明它们已通过最终测试并符合数据表规格。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫