This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137启动器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1355774/tms570ls3137-tms570ls3137-bootloader

主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!

我将使用 TMS570LS3137开发引导加载程序。 在开发过程中、我还查看了您的演示应用。 当我在引导加载程序软件中跳转到应用程序软件时、无法使用某些外设。 例如、我现在只能使用 GIO 和 SCI。 ADC 和 PWM 完全不起作用。 我不了解问题的原因。 非常感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我不清楚这个问题。

    您使用的引导加载程序是什么?

    是否可以针对该问题共享一个最简单的项目、这将有助于我们进行快速调试以找出根本原因。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解决了这个问题、谢谢。 它与我的链接器配置相关。

    祝你一切

    顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑祝您愉快、

    我还想了解如何为我的应用开发 TMS570LS3137引导加载程序。 如果您能以最简单的形式共享您的引导加载程序项目、我将不胜感激?

    感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美好的一天!

    安装 TExaS 提供的引导加载程序后、可以按如下所示配置其他应用程序代码的链接器属性。

    祝你工作顺利。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您是否参考了此处的该示例项目?

    https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Bootloaders/SafetyMCU_Bootloaders/TMS570LS31x

    您要将哪个 TI Code Composer 版本用于引导加载程序?

    我使用的是 IAR EWARM。 要将这个 Code Composer 项目转换为 IAR 项目、可能会非常具有挑战性、我想...有什么想法吗?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    是的、我讨论的是这个示例。 我使用的 CSS 版本是12.2.0、但此问题与此没有直接关系。 您能否向我发送您在 IAR 中使用的链接器设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈桑的跟进。 我稍后会让你 PM