This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:am2634

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, SYSCONFIG, LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1340690/am2634-am2634

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 LP-AM263

HII、

我正在采样 ADC 正弦波( soc 来自软件)的振幅(高=1V 和低=0V)频率为1MHz,但我得到的数字值在2300和2450之间。 我应该从0开始到某个值?
什么 可能是错误??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指1MHz (0.001Hz)还是指1MHz? 如果后者、我会说混叠是问题所在。 例如、0Hz 和1kHz 时会得到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说它是1MHz。
    它在1Hz 到5Hz 之间是合适的、但是对于1KHz 及更高的频率、它不是正确的。
    如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显而易见的问题是:您的采样率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 am2634 LaunchPad、它应该是4MSPS??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样周期就是你对它进行编程的值。

    尚未对这些示例进行过实验?C:\ti\mcu_plus_sdk_am263x_08_05_00_24\examples\drivers\adc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已使用 syscfg 将其设置为4MSPS。
    我是否需要在代码中手动更改它??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换开始(SOC)主要在 SysConfig 中配置。 结合使用 TRM 研究这些示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在软件的转换开始(SOC)中、SYSCLK、ADC 时钟预分频器和 SOCx 采样窗口是否足以设置采样率、或者我们是否需要初始化 EPWM 等其他驱动程序、因为软件的 SOC SDK 中的示例仅将  SYSCLK 用作 ADC 的时间参考?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可使用手册中提到的多种不同方式来触发 ADC:

    ePWM 只是一种选择。 我认为您的示例的自述文件已经足够清晰了。

    在本例中,采样率是 调用 ADC_FORCESOC ()的速率:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII kier,

    我 使用的采样率大于3Msps ( SYSCLK=Msps 200MHz AdcClock=200/Msps 3 MHz )。
    我正在 以连续模式将1MHz 的方波馈送到 am2634 launchpad 的 J1/J3引脚23、但仍然获得1200至1400范围内的数据。

    这是用于从软件获取 SOC 中的数字数据的代码。

    while (1)
    {

    ADC_clearInterruptStatus (baseAddr、ADC_INT_number1);

    adc_forceSOC (baseAddr、ADC_SOC_NUMBER0);
    while (ADC_getInterruptStatus (baseAddr、ADC_INT_number1)= false)
    {
    }
    DebugP_log ("ADC 结果寄存器值:%d\r\n "、ADC_readResult (CONFIG_ADC0_RESULT_BASE_ADDR、ADC_SOC_NUMBER0));

    }

    请建议如何解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说"修复它"时、意味着您希望实现4MSPS 的采样率、以便可靠地重建1MHz 正弦波?

    当您说"我正在获取数据"时、您是如何查看此数据的?

    如果您只是使用上述代码,那么采样率只与调用 ADC_FORCESOC()的速度一样快。 其中一个问题可能是 DebugP_LOG 进程非常慢,因此我认为 ADC_FORCESOC()的调用频率会很低。

    注释掉 DebugP_log(),而是设置一个缓冲区来存储 ADC_readResult ()的返回值,但需要大量的 存储器。 然后使用 Graph 功能来绘制数据点:

    很抱歉、我不是 TI 的技术支持人员、所以我承担不起在这上面花更多的时间。 希望 TI 将深入了解这一主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tej_1441、Kier、

    首先、我要给 Kier 一个很好的评价、 谢谢! 良好初始反馈的原因。

    我很高兴在需要时继续提供进一步的支持。

    Tej、您的项目目前进展如何?

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我到目前为止收集的信息、我认为测试设置中需要包含一个信号调节电路。 正在使用什么仪器来注入1 MHz 正弦波? 需要足够的驱动强度为 S&H 电容器充电。 以下应用手册也适用于 AM263x SAR ADC。

    https://www.ti.com/lit/an/spract6a/spract6a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 跳蚤,谢谢你的答复
    我正在使用函数发生器来生成1MHz 正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供函数发生器信号的任何规格详细信息? 是否可以在这里使用我在前面提到的信号调节电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tej_1441、

    是否可以在输入端插入某种电压缓冲器? 您能否分享您正在使用的信号发生器的规格? 我看不到您的代码有任何问题、但认为问题可能与您的仪器的驱动强度有关。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Fleenor,
    不能插入电压缓冲器。
    我使用的是 Tektronix 信号发生器、其型号为 AFG31000系列任意函数发生器。
    https://www.tek.com/en/datasheet/arbitrary-function-generators

    我在此附上了恒定振幅(振幅= 0.5V、偏移= 0.250V)和不同 ADC 转换频率的绘制图。
    采样率设置为4MSPS、从 ePWM 触发 SOC 的频率设置为1MHz。

    为什么频率增大时、ADC 捕获的值范围会减小。
    我以20kHz 的频率接收50个样本、这意味着采样率=1MSPS (采样率受我们触发 ADC SOC 的频率影响)   

                 5kHz 时的图形



                10KHz 时的图形



                20KHz 时的图形





                 50kHz 时的关系图


                100KHz 时的图形


                   此图形显示为200kHz


                   400kHz 时的图形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 、Tej_1441、

    我在这里与设计工程师探讨过、提出了以下反馈。

    1) 1)它看起来就像硬件中的低通滤波器作用于信号。 您能检查电路板上是否有任何可能的 LPF 元件吗?

    2) 2)如果 EPWM SoC 触发器设置为1MHz、则您将仅以1MSPS 的速率生成数据。 (ePWM 触发率与采样率直接相关)。

    3) 3)您还可以提供输入波形的捕获吗? 您正在使用的函数发生器的"InstaView"技术似乎能够提供一些进一步的线索。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Fleenor,
    我使用的是 Sitara AM263x MCU、部件号:LP-AM263。
    1)我检查了硬件,但没有 LPF 元素。
    2)从前面的回复中可以看到1MHz 的样本数量是正确的( ADC 的 SOC 触发值设置为1MHz ),但问题是信号没有得到统一的采样。

    在这里、我将输入波形的捕获图形




    以下是从函数发生器的"InstaView"技术获得的详细信息。

     

    DHCP	On
    CLOCK_REFERENCE	Internal
    GPIB_ADDRESS	1.10000000000000000000e+01
    GPIB_CONFIGURATION	Talk/Listen
    LANGUAGE	English
    SCREEN_SAVER	Off
    CONTRAST	7.00000000000000000000e+01
    CLICK_TONE	On
    SOFT_KEYBOARD	On
    BEEPER	On
    POWER_ON	Default
    BRIGHTNESS	1.00000000000000000000e+02
    TRIGGER_SOURCE	External
    TRIGGER_SLOPE	Positive
    TRIGGER_INTERVAL	1.00000000000000002082e-03
    TRIGGER_OUT	Trigger
    TIMEZONE	UTC+08:00
    USB_ESER	0.00000000000000000000e+00
    USB_SRER	0.00000000000000000000e+00
    USB_QEN	0.00000000000000000000e+00
    USB_OEN	0.00000000000000000000e+00
    USB_PSC	On
    GPIB_ESER	0.00000000000000000000e+00
    GPIB_SRER	0.00000000000000000000e+00
    GPIB_QEN	0.00000000000000000000e+00
    GPIB_OEN	0.00000000000000000000e+00
    GPIB_PSC	On
    VXI11_ESER	0.00000000000000000000e+00
    VXI11_SRER	0.00000000000000000000e+00
    VXI11_QEN	0.00000000000000000000e+00
    VXI11_OEN	0.00000000000000000000e+00
    VXI11_PSC	On
    BURST_COUNT1	5.00000000000000000000e+00
    BURST_MODE1	Triggered
    FREQUENCY_CONCURRENT1	Off
    FUNCTION1	Sine
    FUNCTION_FILE1	""
    VOLTAGE_CONCURRENT1	Off
    LOAD_IMPEDANCE1	5.00000000000000000000e+01
    AMPLITUDE_UNIT1	Vpp
    AMPLITUDE_VPP1	5.00000000000000000000e-01
    AMPLITUDE_VRMS1	1.76776695296636865429e-01
    AMPLITUDE_DBM1	-2.04119982655924836479e+00
    OFFSET1	2.50000000000000000000e-01
    HIGH_LEVEL1	5.00000000000000000000e-01
    LOW_LEVEL1	0.00000000000000000000e+00
    AMPLITUDE_OR_LEVEL1	Amplitude
    HIGH_LIMIT1	2.50000000000000000000e+00
    LOW_LIMIT1	-2.50000000000000000000e+00
    INVERT1	Off
    NOISE_ADD1	Off
    NOISE_LEVEL1	1.00000000000000000000e+01
    EXTERNAL_ADD1	Off
    PULSE_WIDTH1	5.00000000000000040902e-06
    PULSE_DUTY1	5.00000000000000000000e+01
    PULSE_WIDTH_OR_DUTY1	Duty
    PULSE_LEADING_EDGE1	2.00000000000000012456e-09
    PULSE_TRAILING_EDGE1	2.00000000000000012456e-09
    RAMP_SYMMETRY1	5.00000000000000000000e+01
    NOISE_SIGMA1	2.00000000000000011102e-01
    FREQUENCY1	1.00000000000000000000e+05
    PERIOD1	1.00000000000000008180e-05
    FREQUENCY_OR_PERIOD1	Frequency
    PHASE1	0.00000000000000000000e+00
    LEAD_DELAY1	0.00000000000000000000e+00
    PHASE_CONCURRENT1	Off
    RUN_MODE1	Continuous
    MODULATION_TYPE1	AM
    AM_SOURCE1	Internal
    AM_SHAPE1	Sine
    AM_SHAPE_FILE1	""
    AM_FREQUENCY1	1.00000000000000000000e+04
    AM_DEPTH1	5.00000000000000000000e+01
    FM_SOURCE1	Internal
    FM_SHAPE1	Sine
    FM_SHAPE_FILE1	""
    FM_FREQUENCY1	1.00000000000000000000e+04
    FM_DEVIATION1	1.00000000000000000000e+06
    PM_SOURCE1	Internal
    PM_SHAPE1	Sine
    PM_SHAPE_FILE1	""
    PM_FREQUENCY1	1.00000000000000000000e+04
    PM_DEVIATION1	9.00000000000000000000e+01
    PWM_SOURCE1	Internal
    PWM_SHAPE1	Sine
    PWM_SHAPE_FILE1	""
    PWM_FREQUENCY1	1.00000000000000000000e+04
    PWM_DEVIATION1	5.00000000000000000000e+00
    FSK_SOURCE1	Internal
    FSK_RATE1	5.00000000000000000000e+01
    FSK_HOP_FREQUENCY1	1.00000000000000000000e+06
    SWEEP_START1	1.00000000000000000000e+05
    SWEEP_STOP1	1.00000000000000000000e+06
    SWEEP_CENTER1	5.50000000000000000000e+05
    SWEEP_SPAN1	9.00000000000000000000e+05
    SWEEP_START_STOP_OR_CENTER_SPAN1	StartStop
    SWEEP_TIME1	1.00000000000000002082e-02
    SWEEP_RETURN_TIME1	1.00000000000000002082e-03
    SWEEP_HOLD_TIME1	0.00000000000000000000e+00
    SWEEP_TYPE1	Linear
    SWEEP_MODE1	Repeat
    BURST_DELAY1	0.00000000000000000000e+00
    BURST_IDLE_STATE1	StartPoint
    RTWM_CABLE_DELAY1	5.23999999999999927584e-09
    BURST_COUNT2	5.00000000000000000000e+00
    BURST_MODE2	Triggered
    FREQUENCY_CONCURRENT2	Off
    FUNCTION2	Sine
    FUNCTION_FILE2	""
    VOLTAGE_CONCURRENT2	Off
    LOAD_IMPEDANCE2	5.00000000000000000000e+01
    AMPLITUDE_UNIT2	Vpp
    AMPLITUDE_VPP2	1.00000000000000000000e+00
    AMPLITUDE_VRMS2	3.53553390593273730858e-01
    AMPLITUDE_DBM2	3.97940008672037537352e+00
    OFFSET2	0.00000000000000000000e+00
    HIGH_LEVEL2	5.00000000000000000000e-01
    LOW_LEVEL2	-5.00000000000000000000e-01
    AMPLITUDE_OR_LEVEL2	Amplitude
    HIGH_LIMIT2	2.50000000000000000000e+00
    LOW_LIMIT2	-2.50000000000000000000e+00
    INVERT2	Off
    NOISE_ADD2	Off
    NOISE_LEVEL2	1.00000000000000000000e+01
    PULSE_WIDTH2	4.99999999999999977374e-07
    PULSE_DUTY2	5.00000000000000000000e+01
    PULSE_WIDTH_OR_DUTY2	Duty
    PULSE_LEADING_EDGE2	2.00000000000000012456e-09
    PULSE_TRAILING_EDGE2	2.00000000000000012456e-09
    RAMP_SYMMETRY2	5.00000000000000000000e+01
    NOISE_SIGMA2	2.00000000000000011102e-01
    FREQUENCY2	1.00000000000000000000e+06
    PERIOD2	9.99999999999999954748e-07
    FREQUENCY_OR_PERIOD2	Frequency
    PHASE2	0.00000000000000000000e+00
    LEAD_DELAY2	0.00000000000000000000e+00
    PHASE_CONCURRENT2	Off
    RUN_MODE2	Continuous
    MODULATION_TYPE2	AM
    AM_SOURCE2	Internal
    AM_SHAPE2	Sine
    AM_SHAPE_FILE2	""
    AM_FREQUENCY2	1.00000000000000000000e+04
    AM_DEPTH2	5.00000000000000000000e+01
    FM_SOURCE2	Internal
    FM_SHAPE2	Sine
    FM_SHAPE_FILE2	""
    FM_FREQUENCY2	1.00000000000000000000e+04
    FM_DEVIATION2	1.00000000000000000000e+06
    PM_SOURCE2	Internal
    PM_SHAPE2	Sine
    PM_SHAPE_FILE2	""
    PM_FREQUENCY2	1.00000000000000000000e+04
    PM_DEVIATION2	9.00000000000000000000e+01
    PWM_SOURCE2	Internal
    PWM_SHAPE2	Sine
    PWM_SHAPE_FILE2	""
    PWM_FREQUENCY2	1.00000000000000000000e+04
    PWM_DEVIATION2	5.00000000000000000000e+00
    FSK_SOURCE2	Internal
    FSK_RATE2	5.00000000000000000000e+01
    FSK_HOP_FREQUENCY2	1.00000000000000000000e+06
    SWEEP_START2	1.00000000000000000000e+05
    SWEEP_STOP2	1.00000000000000000000e+06
    SWEEP_CENTER2	5.50000000000000000000e+05
    SWEEP_SPAN2	9.00000000000000000000e+05
    SWEEP_START_STOP_OR_CENTER_SPAN2	StartStop
    SWEEP_TIME2	1.00000000000000002082e-02
    SWEEP_RETURN_TIME2	1.00000000000000002082e-03
    SWEEP_HOLD_TIME2	0.00000000000000000000e+00
    SWEEP_TYPE2	Linear
    SWEEP_MODE2	Repeat
    BURST_DELAY2	0.00000000000000000000e+00
    BURST_IDLE_STATE2	StartPoint
    RTWM_CABLE_DELAY2	0.00000000000000000000e+00
    


    一旦确认示例代码  ADC_SoC_ePWM (TI.com) 已正确输出。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    示例代码按预期工作。

    AM263x Launchpad 的0.1µF 电容器在 ADCx_AINy BoosterPack 引脚处接地。 这与函数发生器施加的负载平行、导致 LPF 响应、可能会衰减100KHz 范围内的信号、如图所示。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Fleenor,
    非常感谢您的帮助! 您建议移除0.1uF 电容器以修复我遇到的问题。
    非常感谢您抽出宝贵时间。