This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MCAL-AM26X:[常见问题解答] MCU-PLUS-SDK:适用于 ASM MCAL 的 CCS 项目

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1354666/faq-mcu-plus-sdk-am26x-faq-am26x-ccs-project-for-asm-mcal

器件型号:MCU-PLUS-SDK MCU-AM263XMCU-PLUS-SDK-AM263PX

h 在 ASM MCAL 中启用和导入 CCS 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gunjan、

    我们希望将 mcal 项目导入 CCS 并需要 example.projectspec 文件、但您提供的文件链接似乎不起作用。

    最好的 Regarts,

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky:

    感谢您的通知、example.projectspec 的更新链接。  
    请检查它现在是否适合您。

    此致、
    贡詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    很抱歉花这么长的时间来回复您、因为我最初希望 先获得最新的 am263x MCAL 包、并在与您确认之前试用一下。

    但不幸的是,我还没有被批准下载到现在。

    因此,我想请您的帮助。

    最好的 Regarts,

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky:

    我可以下载本常见问题解答中随附的1680.example.projectspec。
    您无法下载 projectspec 或 MCAL 包吗? 如果是 MCAL 软件包、那么创建一个新的 E2E 将会有所帮助。

    此致、
    贡詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    好的、我明白了。 感谢你的帮助。

    最好的 Regarts,

    瑞奇